Configuration de la passerelle Modbus
| AVIS |
|---|
|
Mauvaises performances du réseau
Les paramètres de passerelle Modbus ne doivent être
modifiés que par des techniciens qualifiés. De telles modifications
ne doivent être effectuées qu'après lecture et
assimilation de la documentation relative aux paramètres Modbus.
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner
une baisse des performances du réseau.
|
- Cliquez sur .
- Sélectionnez les options Mode de transmission, Extension de l'intervalle de silence et Délai d'attente entre trames pour le port série.
- Sélectionnez Oui ou Non pour Activer le délai d’inactivité de la connexion serveur, Activer Modbus TCP/IP sur le proxy et Activer la diffusion Modbus série pour le serveur TCP/IP.
- Saisissez une valeur Délai d'inactivité de la connexion serveur en secondes, si cette option est activée.
- Sélectionnez les valeurs client TCP/IP pour Délai d'attente de la connexion client et Délai d'attente de message.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.