DOCA0036FR-12

Sélection d'une configuration réseau

Sélectionnez la configuration réseau appropriée pour votre système.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du réseau.
  2. Sélectionnez la configuration réseau dans la liste déroulante Choisissez votre configuration réseau.
  3. Si nécessaire, saisissez les paramètres pour chaque interface de connexion affichée. Reportez-vous aux sections correspondantes :
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
  5. Attendez que le Com’X ait redémarré.

    Lorsque le redémarrage est effectué, le voyant d'alimentation prend la couleur verte.

** Configuration des ports Ethernet, Paramètres GPRS et Configuration d’un réseau WiFi (voir Redémarrages automatiques)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?