DOCA0036FR-12

Configuration d’une adresse fixe en tant que client DHCP

Vous pouvez configurer le Com’X avec une adresse DHCP fixe lorsqu’il fonctionne comme client DHCP.

Vous pouvez configurer le Com’X pour que l’adresse IPv4 soit automatiquement attribuée par le serveur DHCP local. Il est parfois demandé à l’administrateur informatique du site de configurer le serveur DHCP pour attribuer systématiquement la même adresse IPv4 au Com’X.

  1. Transmettez au responsable informatique local l’adresse MAC du port Ethernet 1 du Com’X.

    Cette adresse est indiquée sur l'étiquette en face avant de l'appareil ou dans la page À propos.

  2. Demandez à l’administrateur informatique de fournir une adresse IPv4 fixe pour que la même adresse IP soit toujours attribuée au Com’X.

    Cette adresse IP doit être fournie par l'administrateur informatique.

  3. Notez l'adresse IPv4 :
    • sur la feuille d’étiquettes fournies avec le Com’X. Cette fiche peut être collée à l’intérieur du couvercle.

  4. Vérifiez que l’administrateur informatique a ajouté le Com’X au serveur DHCP.

Vous pouvez également vous connecter en saisissant dans la barre d'adresse du navigateur l'adresse IP fournie par l'administrateur informatique.

La figure ci-dessous montre l’adresse MAC sur l’étiquette du Com’X :

** (See Selecting a Network Configuration.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?