DOCA0036FR-12

Arrêt et redémarrage d'un réseau ZigBee

Procédez comme suit lorsque vous devez arrêter et redémarrer un réseau Zigbee pour modifier les paramètres réseau ou effectuer la maintenance.
  1. Connectez-vous au Com'X, puis sélectionnez Paramètres > Communication > Paramètres ZigBee.

    L’écran Paramètres Zigbee apparaît.

  2. Dans le champ Activer le Zigbee, sélectionnez Non, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

    Le statut Zigbee indique qu’aucun réseau n’est défini. Vous pouvez maintenant effectuer la maintenance ou modifier les paramètres réseau.

  3. Dans le champ Activer le ZigBee, sélectionnez Oui.
  4. Dans le champ Créer un nouveau réseau Zigbee, laissez la valeur Non.
  5. Dans le champ Puissance de transmission, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Puissance standard : Sélectionnez cette option lorsque la clé ZigBee et tous les appareils ZigBee sont dans le même tableau ou la même armoire.
    • Puissance élevée : Sélectionnez cette option lorsque la clé ZigBee est connectée au Com'X par le biais d'un câble d'extension USB. Vous êtes invité à confirmer que la clé Zigbee est à l’extérieur du tableau de distribution ou de l’armoire. Cliquez sur OK pour confirmer.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    L’installation prend quelques secondes. Lorsque le réseau démarre, le statut Zigbee indique que le réseau est prêt à être utilisé et la clé Zigbee LED clignote en vert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?