DOCA0036FR-12

Création d’un modèle d’état personnalisé

Vous pouvez créer un nouveau modèle d’état personnalisé.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. Cliquez sur +Créer dans la partie inférieure gauche de la page.

    La boîte de dialogue Créer un modèle personnalisé apparaît.

  3. Entrez les paramètres suivants :
    Champ Valeur
    Sélectionner le type de modèle Sélectionnez État dans le menu déroulant.
    Create model

    Sélectionnez la base du nouveau modèle personnalisé :

    • Nouveau
    • Basé sur un modèle personnalisé

    <type de modèle de base> Si vous basez le nouveau modèle personnalisé sur un autre modèle personnalisé existant, sélectionnez le modèle de base.
    Nom du modèle Saisissez le nom du nouveau modèle d’état personnalisé ou acceptez le nom par défaut Status_Custom.
    Valeur du produit par défaut Sélectionnez la source d’énergie par défaut mesurée par le nouveau modèle.
    Valeur d'utilisation par défaut Sélectionnez une valeur par défaut pour l'utilisation du nouveau modèle.
  4. Cliquez sur Créer.

    La boîte de dialogue se ferme et la page des propriétés pour le nouveau modèle personnalisé s'ouvre pour la configuration initiale.

  5. Configurez les propriétés de signal du modèle d’état personnalisé.

    Propriétés de signal

    Champ

    Description

    Élément du signal

    Sélectionnez l’élément de signal requis dans le menu déroulant.

    Valeur pour 0

    Sélectionnez l’état de l’élément de signal représenté par la valeur 0 ou acceptez la valeur par défaut.

    Valeur pour 1

    Sélectionnez l’état de l’élément de signal représenté par la valeur 1 ou acceptez la valeur par défaut.

  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer le modèle d’état personnalisé configuré.
L’élément de signal personnalisé est sélectionné par défaut pour l’enregistrement et la publication.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.