DOCA0036FR-12

Connexion d'un appareil principal standard (appareil en amont)

Vous pouvez connecter les sorties de contact à partir du menu déroulant des propriétés de l’appareil en amont.
  1. Cliquez sur l’onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Sélectionnez l'appareil en amont dans l'arborescence.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Entrées numériques et analogiques.
  4. Sélectionnez le nom de l’appareil principal dans la liste déroulante Appareil.
  5. Sélectionnez la sortie de contact à connecter dans la liste déroulante Connecteur.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    L'arborescence indique que l'appareil principal est connecté à une entrée logique supplémentaire.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?