DOCA0036FR-12

Connexion d'un appareil principal standard (appareil principal)

Vous pouvez connecter les sorties de contact à partir du menu déroulant des propriétés de l’appareil principal standard.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Sélectionnez l'appareil principal dans l'arborescence.
  3. Sélectionnez Sortie d’impulsions nº 1 dans le menu déroulant Propriétés.
  4. Sélectionnez le nombre de sorties logiques dans la liste déroulante.
  5. Recommencez les étapes 3 et 4 pour régler les propriétés Sortie d'impulsions n° 2.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?