DOCA0036FR-12

Création d'un capteur analogique personnalisé

Pour créer un modèle de capteur analogique personnalisé, vous pouvez entrer des paramètres personnalisés.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. Cliquez sur +Créer dans la partie inférieure gauche de la page.

    La boîte de dialogue Créer un modèle personnalisé apparaît.

  3. Entrez les paramètres de modèle personnalisé :
    Champ Valeur
    Sélectionner le type de modèle Sélectionnez Capteur 4-20 mA ou Capteur 0-10 V.
    Créer un modèle

    Sélectionnez la base du nouveau modèle personnalisé :

    • Nouveau

    Type Saisissez le nom du nouveau modèle personnalisé ou acceptez le nom par défaut, soit Capteur 4-20mA_Personnalisé, soit Capteur 0-10V_Personnalisé, selon le type de modèle sélectionné.
    Valeur du produit par défaut Sélectionnez la source d'énergie par défaut mesurée par le nouveau modèle.
    Valeur d'utilisation par défaut Sélectionnez une valeur par défaut pour le nouveau modèle.
  4. Cliquez sur Créer.

    La boîte de dialogue se ferme et la page des propriétés pour le nouveau modèle personnalisé s'ouvre pour la configuration initiale.

  5. Configurez les propriétés du capteur.

    Chaque sortie à impulsions offre les propriétés de mesure suivantes :

    Champ

    Description

    Élément

    Sélectionnez un élément de surveillance dans la liste ou sélectionnez Personnalisé et saisissez un nom personnalisé dans le champ Élément personnalisé.

    Unité Sélectionnez une unité de surveillance ou sélectionnez Personnalisé et saisissez une unité personnalisée dans le champ Unité personnalisée.
    Température plancher La valeur définie comme valeur minimale surveillée.
    Plafond de température La valeur définie comme valeur maximale surveillée.

Tableau des mesures

Les propriétés de surveillance que vous sélectionnez, notamment les propriétés personnalisées, apparaissent dans le tableau des mesures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?