DOCA0036FR-12

Création d'un modèle personnalisé

Pour utiliser un modèle personnalisé, vous devez d'abord créer un nouveau modèle personnalisé.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. Cliquez sur +Créer dans la partie inférieure gauche de la page.

    La boîte de dialogue Créer un modèle personnalisé apparaît.

  3. Entrez les paramètres suivants :
    Champ Valeur
    Sélectionner le type de modèle Sélectionnez le type de modèle dans la liste. Cette sélection détermine la structure des propriétés du nouveau modèle personnalisé.
    Créer un modèle

    Sélectionnez la base du nouveau modèle personnalisé :

    • Nouveau
    • Basé sur un modèle Schneider Electric
    • Basé sur un modèle personnalisé

    <type de modèle de base> Si vous basez le nouveau modèle personnalisé sur un modèle Schneider Electric existant ou sur un autre modèle personnalisé, sélectionnez le modèle de base.
    Nom du modèle Saisissez le nom du nouveau modèle personnalisé ou acceptez le nom par défaut.
    Valeur du produit par défaut Sélectionnez la source d'énergie par défaut mesurée par le nouveau modèle.
    Valeur d'utilisation par défaut Sélectionnez une valeur par défaut pour le nouveau modèle.
  4. Cliquez sur Créer.

    La boîte de dialogue se ferme et la page des propriétés pour le nouveau modèle personnalisé s'ouvre pour la configuration initiale.

Either add related topics or rework this sentence.Refer to the following topics for a description of custom model properties configurations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?