DOCA0036FR-12

Importation d'un ou plusieurs modèles personnalisés

Vous pouvez importer des modèles personnalisés.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. Cliquez sur Importer.

    La boîte de dialogue d'importation de modèles s'affiche.

  3. Cliquez sur Parcourir. La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche.
  4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, localisez et sélectionnez le ou les modèles personnalisés à importer, puis cliquez sur Ouvrir.
  5. Dans la boîte de dialogue Importer les modèles, cliquez sur Importer.
  6. Une fois le processus d'importation terminée, cliquez sur Close.

    Le ou les modèles importés apparaissent dans Librairie personnalisée sous le type d'appareil en question.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?