DOCA0036FR-12

Modification d'un modèle personnalisé

Vous pouvez modifier les paramètres d’un modèle personnalisé existant.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Librairie personnalisée.
  2. La liste des modèles existants s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modèles dans l'arborescence de navigation pour afficher la liste de tous les modèles.
    • Cliquez sur Modèles puis sur <Type de modèle> (soit le type de modèle que vous souhaitez modifier) pour afficher la liste des modèles du type en question.
  3. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous souhaitez modifier.
  4. Effectuez vos modifications dans les propriétés configurables du modèle sélectionné.
  5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?