DOCA0036FR-12

Suppression d'un modèle personnalisé

Vous ne pouvez supprimer un modèle à partir duquel des appareils ont été créés.
  1. Cliquez sur l’onglet principal Librairie personnalisée.
  2. La liste des modèles existants s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Modèles dans l'arborescence de navigation pour afficher la liste de tous les modèles.
    • Cliquez sur Modèles puis sur
      **angle brackets
      <Type de modèle> (soit le type de modèle que vous souhaitez supprimer) pour afficher la liste des modèles du type en question.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes : Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour supprimer un seul modèle, cliquez sur l'icône de suppression () dans la ligne du modèle que vous souhaitez supprimer.
    • Pour supprimer plusieurs modèles, cochez les modèles à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
    Un modèle est supprimé lorsque vous exécutez la commande Supprimer. Aucune boîte de dialogue ne s'affiche pour vous demander de confirmer la commande de suppression.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?