Ajout d’un appareil en aval
- Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
- Dans l'arborescence, cliquez sur l'appareil en
amont auquel l'appareil en aval est connecté.
Par exemple, sélectionnez le Com’X pour connecter un appareil au Com’X.
- Sélectionnez le menu déroulant correspondant
au type d'appareil à connecter :
- Cliquez sur le menu déroulant Entrées numériques et analogiques pour les appareils connectés aux entrées logiques et analogiques du Com’X, par exemple des compteurs d’impulsions ou des capteurs analogiques.
- Cliquez sur le menu déroulant Modbus série pour un appareil Modbus. Les appareils Modbus peuvent aussi être détectés automatiquement à l’aide du bouton Découvrir les dispositifs connectés.
- Cliquez sur le menu déroulant Ethernet pour une passerelle Modbus TCP / ligne série Modbus ou un appareil à connexion IP.
- Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante Appareil.
- Sélectionnez dans la liste déroulante Type de dispositif le type d'appareil à créer.NOTE: Seuls les appareils pouvant être connectés à cette interface sont listés. Une fois l'appareil créé, vous ne pouvez plus en modifier le type.
- Configurez l'appareil. Reportez-vous aux sections correspondant à la catégorie d’appareil.
- Cliquez sur Créer. L'appareil apparaît dans l'arborescence.