DOCA0036FR-12

Connexion d’appareils au Récepteur Modbus WT4200

Le Récepteur Modbus WT4200 est une interface Modbus entre le Com’X et les émetteurs radioélectriques WT4200.

Chaque émetteur est considéré comme un canal différent pour le Récepteur Modbus WT4200.

Vous devez configurer le Récepteur Modbus WT4200 avant de l’ajouter à la liste d’appareils du Com’X et de connecter les émetteurs. La configuration WT4200 détermine à quel canal l’émetteur peut être ajouté. Reportez-vous au document PowerLogic WT4100 Series / WT4200 Series Long-Range RF Wireless Devices User Manual pour les instructions de programmation des récepteurs sans fil.

AVERTISSEMENT
Résultats de données inexacts
La configuration du Com’X doit être conforme à la configuration du Récepteur Modbus WT4200.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur le WT4200 dans l’arborescence.
  3. Dans le menu déroulant Canal, sélectionnez le canal (C1, C2, etc.) auquel l’appareil est connecté. Cliquez sur l'en-tête pour développer la zone du canal.
  4. Sélectionnez Créer un nouveau dispositif dans la liste déroulante de l’entrée logique correspondante.
  5. Sélectionnez dans la liste déroulante le type d’appareil à créer.

    Seuls les appareils pouvant être connectés à cette interface sont listés. Vous devez éventuellement créer votre propre appareil personnalisé.

  6. Configurez l'appareil. Reportez-vous aux sections correspondant à la catégorie spécifique d’appareil.
  7. Cliquez sur Créer. L’appareil apparaît dans l’arborescence en aval du WT4200.
** (see Custom Library) (see Devices That Can Connect to Digital Inputs)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?