DOCA0036FR-12

Suppression d'un appareil

Vous pouvez supprimer des appareils du Com’X.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur l'appareil à supprimer dans l'arborescence.
    NOTE: Veillez à ne pas désactiver le réseau Zigbee lorsque vous retirez des appareils Zigbee. Ne redémarrez pas le Com’X avant que l’appareil Zigbee n'ait quitté le réseau. Pour le vérifier, consultez le journal de maintenance.
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression de l'appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?