DOCA0036FR-12

Déconnexion d'un appareil

Procédez comme suit pour déconnecter un appareil d’un autre appareil en amont.
Lorsqu’il est déconnecté, l’appareil n’apparaît plus dans la Table des mesures. Plus aucune mesure provenant de cet appareil ne sera envoyée à la plateforme hébergée. L'appareil reste disponible dans Données en temps réel.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur l'appareil parent dans l'arborescence.
  3. Sélectionnez Aucun dispositif connecté dans la liste déroulante Connecté à.

    L'appareil apparaît dans le menu déroulant Dispositifs non connectés sous l'arborescence.

  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?