DOCA0036FR-12

Reconnexion d'un appareil

Vous pouvez reconnecter un appareil à partir d’un appareil en amont.
  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Dans l'arborescence, cliquez sur l'appareil en amont auquel vous souhaitez connecter l'appareil en aval.

    Par exemple, sélectionnez le Com’X pour reconnecter un appareil en aval au Com’X.

  3. Dans le menu déroulant Entrées numériques et analogiques, sélectionnez l'appareil à reconnecter à l'entrée logique requise.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?