DOCA0036FR-12

Sélection des mesures à enregistrer et à publier

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle d'enregistrement et le nombre de grandeurs, vous devez tenir compte de la quantité de données à enregistrer sur l'ensemble des appareils.

Si vous enregistrez trop de grandeurs par intervalle, la performance du Com’X risque de s’en ressentir, avec notamment une réponse plus lente des pages Web et des intervalles manqués. Par exemple, pour un intervalle d’enregistrement de moins de cinq minutes, le maximum recommandé est de 8 appareils avec un total de 50 grandeurs.

  1. Cliquez sur l'onglet principal Paramètres des équipements.
  2. Cliquez sur l'appareil ou le capteur dans l'arborescence.
  3. Cliquez sur l'onglet principal Tableau de mesures.
  4. Cochez la case Journal pour la mesure à enregistrer.
  5. Cochez la case Publier pour envoyer les données vers la plateforme de publication sélectionnée (facultatif).
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Sélection de la plateforme et de la fréquence de publication
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?