DOCA0036FR-12

Exécution d'un contrôle manuel de communication

Dans certains cas, il peut s’avérer préférable de ne pas attendre l’intervalle de vérification automatique des communications et d’exécuter la vérification manuellement.
  1. Cliquez sur Diagnostics > Vérification des communications.
  2. Cliquez sur Vérifier l'état des appareils.
  3. Vous pouvez également cliquer sur Arrêter la vérification d'état pour arrêter la vérification.
La colonne État affiche En service ou Hors service.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?