DOCA0036FR-12

Affichage des statistiques

Vous pouvez afficher les statistiques réseau ou Modbus.
  1. Cliquez sur Diagnostics.
  2. Cliquez sur l’une des catégories suivantes : Réseau ou Modbus.
  3. Cliquez sur le menu déroulant pour le groupe de statistiques que vous souhaitez afficher.
  4. Cliquez sur Rafraîchir pour actualiser les données.
    NOTE: Les statistiques réseau sont mises à jour toutes les 10 secondes environ.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?