DOCA0036FR-12

Désactivation de la politique de verrouillage de compte

REMARQUE : Il est recommandé de laisser la fonction de verrouillage de compte activée afin de protéger l’appareil contre tout accès non autorisé.
  1. Sélectionnez Gestion du pare-feu.
  2. Cliquez sur Politique de verrouillage de compte.
  3. Sélectionnez Non pour désactiver la politique de blocage de compte.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.