DOCA0036FR-12

Désactivation des services DPWS et SSH

Les services DPWS et SSH sont activés par défaut. DPWS utilise un port spécifique pour la découverte Com’X et SSH utilise un port spécifique pour l’accès à distance par le support technique Schneider Electric. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de désactiver ces services en réglant les options sur Non et de ne les activer que si nécessaire.
NOTE: Lorsque DPWS est désactivé, le Com’X ne peut pas être découvert par d’autres appareils. Il est recommandé d’enregistrer l’adresse IP du Com’X avant de désactiver le service DPWS.

Pour désactiver les services DPWS et SSH :

  1. Sélectionnez Paramètres>Gestion du pare-feu>Services.
  2. Sélectionnez Non pour désactiver le service DPWS.
  3. Sélectionnez Non pour désactiver le service SSH.
  4. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour enregistrer les paramètres.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.