DOCA0036FR-12

Restauration de la configuration à l'aide d'un fichier local

Pour restaurer la configuration à partir d’un fichier local :

  1. Sélectionnez Maintenance > Paramètres système > Gestion de la configuration.
  2. Cliquez sur Parcourir dans le menu déroulant Gestion de la configuration pour sélectionner le fichier de configuration enregistré localement, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Cliquez sur Appliquer la configuration et attendez que le Com’X redémarre.

    Lorsque le redémarrage est effectué, le voyant d'alimentation prend la couleur verte.

  4. Reconnectez-vous au Com’X.
  5. Si les fichiers de configuration ont été sauvegardés à l’aide de Sauvegarder pour duplication, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres du site > Informations sur le site.
    2. Tapez le nouveau nom d'emplacement du site, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
      NOTE: Les caractères suivants sont interdits dans le nom d’emplacement du site :'/:*?<>| ou espace.
    3. Cliquez sur l’onglet Paramètres des équipements, sélectionnez le Com’X dans l’arborescence et tapez le nom dans le menu déroulant Propriétés générales.
    4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
  6. Cliquez sur l'onglet Table des mesures pour vérifier que la connexion, le paramètre et le fonctionnement sont corrects pour le nouveau site.
  7. Sélectionnez l’onglet Mise en service pour activer l’enregistrement et la publication des données vers la plateforme de destination.
    (Voir Mise en service pour plus d’informations.)
** (voir Enregistrement de la configuration)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?