DOCA0036FR-12

Enregistrement local de la configuration

Vous pouvez enregistrer la configuration localement.
  1. Cliquez sur Maintenance > Paramètres système.
  2. Cliquez sur Sauvegarder la configuration OU sur Sauvegarder pour duplication dans le menu déroulant Gestion de la configuration.

    En fonction du navigateur utilisé, une boîte de dialogue s'affiche pour ouvrir le fichier de configuration, l'enregistrer ou annuler.

  3. Sélectionnez l'option de la boîte de dialogue pour enregistrer le fichier.

    La date et l'heure de la dernière sauvegarde de la configuration sont affichées sous le bouton Sauvegarder la configuration.

  4. Dans le champ Choose file, sélectionnez l'emplacement où enregistrer le fichier de configuration sur l'ordinateur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?