DOCA0036FR-12

Pour enregistrer la configuration sur un appareil USB

Vous pouvez enregistrer la configuration du Com’X dans un fichier sur une clé USB.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Cet équipement doit être installé et entretenu uniquement par un personnel qualifié.
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462, ou les normes locales applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Insérez la clé USB dans le port USB du panneau avant du Com’X.
  2. Appuyez sur le bouton Sauvegarder  pendant au moins trois secondes.

    Pendant la sauvegarde, le voyant USB se comporte comme suit : 

    • Si aucune erreur n’est détectée lors de la sauvegarde, le voyant USB clignote en vert toutes les 500 ms.

    • Si une erreur est détectée, le voyant USB clignote en vert toutes les 250 ms pendant trois secondes.

  3. Si aucune erreur n'est détectée pendant la sauvegarde, l'opération est terminée lorsque le clignotement cesse.

    Vous pouvez alors retirer la clé USB du panneau avant du Com’X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?