DOCA0036FR-12

Prise en main : Configuration et démarrage de l’enregistrement de données

Cette section décrit les tâches générales à effectuer pour lancer l'enregistrement de données. Il peut y avoir des étapes supplémentaires pour certaines plateformes.
  1. Ajoutez les appareils en aval comme expliqué à la section Ajout d’un appareil en aval. Il y a des tâches de configuration supplémentaires pour chaque type d'appareil :
  2. Sélectionnez les mesures à enregistrer comme expliqué à la section Sélection des mesures à enregistrer ou publier.
  3. Définissez l’intervalle d’enregistrement comme expliqué à la section Définition des intervalles d’enregistrement.
  4. Lancez l’enregistrement de données comme expliqué à la section Démarrage de l’enregistrement de données.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?