DOCA0036FR-12

Prise en main : Affichage des données internes

Vous pouvez afficher les données en temps réel et les données enregistrées sur le Com’X 210 sans avoir à vous connecter à une plateforme hébergée. Procédez comme suit pour afficher les données internes.
  1. Ajoutez les appareils en aval comme expliqué à la section Ajout d’un appareil en aval. Il y a des tâches de configuration supplémentaires pour chaque type d'appareil :
  2. Procédez comme suit pour afficher un tableau de bord Énergie. Pour afficher les données en temps réel, sautez l'étape 3.
  3. Affichage des données en temps réel sélectionnées pour enregistrement : Affichage du tableau des mesures
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?