DOCA0036FR-12

Exécution du diagnostic réseau

Vous pouvez exécuter des tests de diagnostic pour les connexions réseau et serveur.
  1. Sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du réseau.
  2. Cliquez sur Lancer le diagnostic dans le menu Diagnostic du réseau.
    Une nouvelle fenêtre Diagnostics réseau s’ouvre et affiche la progression et l’état des tests de diagnostic.
  3. Cliquez sur Démarrer pour redémarrer le diagnostic réseau, ou cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre Diagnostic réseau.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?