DOCA0036FR-12

Configuration de la date et de l’heure

Les paramètres de date et d’heure doivent être réglés sur la date et l’heure courantes avant d’activer les Services Schneider Electric sur votre Com’X.

Tout changement manuel de la date ou de l’heure est alors annulé par Digital Service Platform. Vous pouvez uniquement modifier le Fuseau horaire.

Lorsque vous utilisez Energy Operation, il est recommandé de sélectionner le fuseau horaire DST afin de garantir la cohérence avec l’horodatage du Com’X.

Pour régler la date et l'heure :

  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres date/heure.
  2. Sélectionnez le Fuseau horaire approprié dans la liste déroulante. Si un fuseau horaire avec heure d'été est sélectionné, l'horloge sera automatiquement adaptée à l'heure d'été.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    1. Cliquez sur le bouton Aujourd’hui pour régler automatiquement la date et l’heure selon l’horloge de votre ordinateur.
    2. Saisissez manuellement la date et l'heure dans les champs correspondants.
    3. Sélectionnez Oui pour Prise en charge SNTP, puis saisissez une adresse serveur SNTP. (par défaut : pool.ntp.org)
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?