DOCA0036FR-12

Configuration des protocoles de transfert HTTP et HTTPS

Vous pouvez configurer HTTP ou HTTPS comme protocole de transfert de fichiers pour les publications.

REMARQUE : HTTP n’est pas un protocole sécurisé, car les identifiants de connexion et les mots de passe sont communiqués en texte clair. Schneider Electric recommande fortement de n’utiliser que le protocole HTTPS. Désactivez HTTP sur chaque interface pour des raisons de sécurité. Voir Recommandations pour la configuration de la sécurité pour plus d’informations sur les risques associés aux protocoles non sécurisés et pour les meilleures pratiques recommandées.

Certificats HTTPS :

  • Vous pouvez sécuriser la connexion HTTP à votre serveur à l'aide de la technologie TLS/SSL.

  • Tout comme un navigateur Web, les principaux certificats disponibles au moment de la sortie du logiciel sont préchargés sur l'appareil. Schneider Electric propose une mise à jour de la liste des autorités de certification avec les mises à jour du logiciel embarqué.

    Vos certificats HTTPS doivent pour cela avoir été émis par l'une des autorités de certification préconfigurées sur l'appareil. Vérifiez auprès de votre service informatique si le certificat HTTPS de votre serveur satisfait cette condition. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez utiliser HTTP.

  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Publication.
  2. Cliquez sur la liste déroulante Plateforme de destination.
  3. Dans la liste déroulante Protocole, sélectionnez HTTP ou HTTPS.
  4. Dans le champ Serveur, tapez l'adresse du serveur chargé du transport des données.

    L’adresse du serveur est automatiquement insérée pour Energy Operation. Ne modifiez pas l'adresse de serveur pour cette plateforme.

  5. Dans le champ Port, spécifiez le port de sortie.

    La valeur par défaut est 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS.

  6. Sélectionnez Oui dans le champ Authentification requise pour les plateformes qui exigent une authentification, par exemple Energy Operation.
  7. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

    Pour les plateformes Schneider Electric, ces informations sont fournies avec le contrat d'abonnement Si nécessaire, contactez votre représentant Schneider Electric pour les obtenir.

    Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent respecter les majuscules/minuscules.

  8. Dans le champ Chemin, tapez le chemin du script serveur exécuté par le serveur Web lorsque le Com’X lui envoie les données.

    Le caractère / est déjà inséré dans le champ. Ne modifiez pas cette valeur si Energy Operation est sélectionné comme plateforme.

  9. Suivant les instructions de votre administrateur réseau, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le champ Nom du champ, tapez le nom de fichier attendu par le serveur Web (CSV uniquement), ou
    • utilisez la valeur par défaut datafile1.
  10. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Voir Liste des autorités de certification
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?