Configuration du serveur SMTP
REMARQUE : SMTP n’est pas un protocole sécurisé, car les identifiants de connexion et les mots de passe sont communiqués en texte brut. Schneider Electric recommande fortement d’utiliser SMTP avec le mode de connexion sécurisé TLS/SSL ou STARTTLS. Voir Recommandations pour la configuration de la sécurité pour plus d’informations sur les risques associés aux protocoles non sécurisés et pour les meilleures pratiques recommandées.
| AVIS |
|---|
|
Accès non autorisé
N’utilisez SMTP qu’avec une connexion sécurisée
TLS/SSL ou STARTTLS.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Configuration du serveur SMTP :
- Cliquez sur , puis cliquez sur Oui pour activer la connexion au serveur SMTP .NOTE: Si la connexion est désactivée, la publication SMTP et même l’envoi d’e-mails seront bloqués.
- Saisissez l’adresse du serveur (nom de domaine pleinement qualifié, adresse IP ou nom d’hôte).
- Sélectionnez le Mode de connexion sécurisée : Aucun, TLS/SSL ou STARTTLS.NOTE: Schneider Electric recommande fortement d’utiliser SMTP avec le mode de connexion sécurisé TLS/SSL ou STARTTLS.
- Dans le champ Port du serveur, spécifiez le port de sortie. Le port est défini par défaut pour le mode de sécurité sélectionné.
- Sélectionnez Oui dans le champ obligatoire Authentification si le serveur SMTP requiert une authentification. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- Dans le champ Expéditeur, tapez
l’adresse de l’expéditeur de l’e-mail. Le
réglage d'usine est le suivant :
Com’X210@schneider-electric.com.NOTE: L’adresse de l’Expéditeur doit faire référence à un compte de messagerie valide. Dans le cas contraire, les e-mails n’arriveront pas à destination. - Sélectionnez la Langue des e-mails.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- Entrez une adresse e-mail valide dans le champ Adresse du destinataire du message de test, puis cliquez sur Envoyer l'e-mail de test.
Vérifiez que l’e-mail de test a bien été reçu. L’e-mail est envoyé dans la langue de la session en cours et non dans la langue sélectionnée ci-dessus.
Continuez de configurer la publication via SMTP au sous-onglet Publication, si nécessaire. Pour configurer l’envoi d’e-mail en cas d’événement, reportez-vous à la section Événements.
Reportez-vous aux notes de version du logiciel embarqué pour la liste des serveurs validés au moment de la publication.