DOCA0036FR-12

Création d’un contact

**
Vous pouvez créer un contact.
  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Gestion des contacts.
  2. Saisissez le Nom et l’Adresse e-mail, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur +.
    Le contact est ajouté à la liste.
  3. Cliquez sur Enregistrer la liste des destinataires.

Les contacts sont maintenant disponibles dans :

  • Paramètres de publication pour la publication via SMTP.
  • Événements personnalisés pour la configuration d’e-mails en cas d’événements.

Pour supprimer un contact, cliquez sur le X en regard du nom du contact, puis sur Enregistrer la liste des destinataires.

** Configuration du protocole de transfert SMTP Événements
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?