Création d’un événement personnalisé
Avant de commencer :
- Vous devez être familiarisé avec la liste des registres et valeurs de l’appareil.
- Activez les événements personnalisés dans .
- Pour l’envoi d’e-mail en cas d’événement, vous devez activer le service de messagerie dans les Paramètres e-mail et créer au moins un contact dans Gestion des contacts.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE RÉSULTATS INEXACTS
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
la mort, des blessures graves, des dégâts matériels
ou une perte irréversible de données.
|
- Cliquez sur , puis cliquez sur Nouvel événement personnalisé.
Le constructeur d’événement s’affiche.
- Cliquez sur Types d’événements dans le menu du constructeur d’événement, puis faites glisser le bloc d’événement vert sur l’espace de travail.
- Sélectionnez la Gravité de l’événement : Aucune, Faible (alerte) ou
Élevée (erreur).NOTE: Pour les utilisateurs de EcoStruxure™ Facility Expert, ce champ correspond au niveau de gravité dans EcoStruxure™ Facility Expert.
- Cliquez sur Conditions d’événement dans le menu du constructeur d’événement et faites glisser un bloc de condition dans l’espace « lorsque » jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.
- Définissez les Conditions d’événement.
- Sélectionnez l’appareil et la grandeur.
- Pour un événement booléen, sélectionnez une valeur booléenne : changé, vrai ou faux.
- Pour un seuil ou un événement activation/désactivation, sélectionnez un opérateur (=, < ou >) et entrez une valeur d’activation. Entrez une valeur de désactivation si applicable.
- Si l’événement a plus d’une condition,
vous pouvez ajouter jusqu’à deux autres conditions suivant
la procédure ci-dessus. Vous pouvez lier des conditions entre
elles à l’aide du bloc logique « et ».NOTE: Vous devez choisir le même appareil pour chaque condition d’un événement.
- Cliquez sur Actions dans le menu du constructeur d’événements, et faites glisser un bloc d’action dans l’espace « effectuer ».
- Faites glisser les blocs inutilisés dans la corbeille, dans le coin inférieur droit.
- Entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
AVERTISSEMENT