DOCA0036FR-12

Définition des intervalles d'enregistrement

Lorsque vous sélectionnez l'intervalle d'enregistrement et le nombre de grandeurs, vous devez tenir compte de la quantité de données à enregistrer sur l'ensemble des appareils.

Si vous enregistrez trop de grandeurs par intervalle, la performance du Com’X risque de s’en ressentir, avec notamment une réponse plus lente des pages Web et des intervalles manqués.

Par exemple, pour un intervalle d’enregistrement de moins de cinq minutes, le maximum recommandé est de 8 appareils avec un total de 50 grandeurs.

  1. Cliquez sur Paramètres > Paramètres du site > Enregistrement des données.
  2. Sélectionnez votre pays.
    NOTE: Les intervalles d'enregistrement de données sont automatiquement sélectionnés pour les différentes sources d'énergie de votre pays. Vous pouvez également modifier ces intervalles individuellement.
  3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?