DOCA0036FR-12

Désactivation du bouton de réinitialisation du mot de passe

Si le Com’X est installé dans un endroit accessible à tous, vous pouvez désactiver la fonction de réinitialisation du mot de passe du bouton de sauvegarde.

Le bouton de sauvegarde () est situé sur la face avant.

Si vous perdez le mot de passe administrateur par défaut, vous devrez effectuer une réinitialisation aux règles d’usine du Com’X pour rétablir le mot de passe par défaut. Cette opération détruira toutes les données enregistrées ainsi que tous les comptes d’utilisateur avec leur configuration.

AVIS
MOT DE PASSE NON RÉCUPÉRABLE
Notez et conservez en lieu sûr les identifiants d'utilisateur et mots de passe de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de données.

Il est recommandé de sauvegarder la configuration avant de désactiver le bouton de réinitialisation du mot de passe.

  1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Gestion du pare-feu.
  2. Cliquez sur Activer la réinitialisation du mot de passe admin par défaut.
  3. Cliquez sur Non pour désactiver le bouton de réinitialisation du mot de passe.
  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?