DOCA0036FR-12

Modification ou suppression d’un événement personnalisé

**
Vous pouvez modifier ou supprimer des événements de la Bibliothèque d'événements personnalisés.
  1. Cliquez sur Paramètres > Événements > Événements personnalisés.
  2. Cliquez sur le nom de l’événement.
  3. Modifiez le bloc d’événement et cliquez sur Enregistrer les modifications, ou cliquez sur Supprimer pour retirer l’événement de la Bibliothèque d'événements personnalisés.
    Refer to Troubleshooting if you do not receive the event through the selected Action.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?