DOCA0036FR-12

Activation des Services Schneider Electric

Pour activer les Services Schneider Electric :
  1. Configurez les Paramètres proxy, si nécessaire.
  2. Cliquez sur Paramètres > Paramètres généraux > Services Schneider Electric.
  3. Cliquez sur Oui dans la section de configuration.
  4. Cliquez sur Save Changes.

Lorsque la connexion DSP est activée, les trois états sont affichés en vert et un message de confirmation s’affiche.

NOTE: La date et l’heure configurées sont synchronisées périodiquement, et affichées après exécution automatique d’une commande de synchronisation d’horloge DSP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?