DOCA0036FR-12

Chargement d'un nouveau certificat

Vous pouvez installer un nouveau certificat HTTPS sur votre appareil.

Il est recommandé de créer une sauvegarde de votre configuration avant d’installer un nouveau certificat. Pour mettre à jour le certificat HTTPS :

  1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Certificats.
  2. Cliquez à l’intérieur de la zone de texte Installer un nouveau certificat.
  3. Dans le navigateur, sélectionnez votre fichier *.pem, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Cliquez sur Installer. La fenêtre Détails du certificat installé affiche le nouveau certificat.

Pour supprimer le certificat actuel et rétablir le certificat par défaut du Com’X, cliquez sur Réinitialiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?