DOCA0036DE-12

Kontosperrungsrichtlinie

Die Kontosperrungsfunktion deaktiviert ein Benutzerkonto, wenn die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche den dafür festgelegten Grenzwert innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums überschreitet. Diese Funktion ist werkseitig aktiviert.

Sie können Folgendes konfigurieren:

  • Kontosperre aktivieren – Die Kontosperrungsrichtlinie ist standardmäßig aktiviert. Wählen Sie Nein aus, um diese Funktion zu deaktivieren. Es wird empfohlen, die Kontosperrungsfunktion aktiviert zu lassen, um das Gerät vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

  • Zähler für Kontosperre zurücksetzen (Anzahl Versuche) – Mit dieser Option wird die Anzahl der zulässigen ungültigen Anmeldeversuche festgelegt, bevor das Benutzerkonto deaktiviert wird. Werkseitig ist diese Option auf 10 Versuche eingestellt.

  • Kontosperrdauer (Minuten) – Mit dieser Option wird der Zeitraum festgelegt, für den das Benutzerkonto deaktiviert bleibt. Werkseitig ist diese Option auf 15 Minuten eingestellt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?