DOCA0036DE-12

Konfigurationsmanagement

Das Menü „Konfigurationsmanagement“ enthält die folgenden Optionen:

  • Speichern der Konfiguration: Mit dieser Option können Sie eine Konfigurationsdatei erstellen, um die Konfiguration auf demselben Gerät zu speichern und anzuwenden.

  • Sicherung für Duplizierung: Mit dieser Option können Sie eine Sicherungsdatei erstellen, die für die Konfiguration von einem oder mehreren Com’X-Geräten verwendet werden kann. Durch die Sicherungsdatei kann die Konfigurationszeit verringert werden, wenn eine gemeinsame Systemkonfiguration für mehrere zu installierende Com’X-Geräte verwendet wird.

  • Konfiguration übernehmen: Mit dieser Option können Sie eine gespeicherte Konfigurationsdatei anwenden, die gemäß einer der vorstehenden Optionen gespeichert wurde. Je nach verwendeter Option werden einige Parameter während des Wiederherstellungsverfahrens wie nachstehend aufgeführt auf die Werkeinstellungen eingestellt. Sie können die Konfiguration anwenden von:

    Der gespeicherten Konfigurationsdatei, die von demselben Gerät generiert wurde: Die in der Konfigurationsdatei gespeicherten DSP-Parameter werden nur angewendet, wenn das Sicherungsgerät gleichzeitig das Wiederherstellungsgerät ist.

    Der gespeicherten doppelten Sicherheitskopie der Konfigurationsdatei, die von einem anderen Gerät generiert wurde: Dadurch werden für den Geräte- und Standortnamen die Werkeinstellungen verwendet. Das Feld „Gerätename“ wird auf „Com’X 210/510_xxyyzz“ eingestellt, wobei „xxyyzz“ für die letzten drei Hexadezimaloktetts der MAC-Adresse des Geräts steht. Das Feld „Standortname“ bleibt leer.

HINWEIS: Wenn der Com’X an DSP angeschlossen ist:
  • Stellen Sie keine Sicherheitskopie der Konfigurationsdatei von einem Com’X-Gerät, das nicht an DSP angeschlossen ist, auf einem Gerät wieder her, das an DSP angeschlossen ist.

  • Die in der Konfigurationsdatei gespeicherten DSP-Parameter werden nur angewendet, wenn das Sicherungsgerät gleichzeitig das Wiederherstellungsgerät ist.

  • Wenn die Konfiguration auf einem anderen Com’X-Gerät wiederhergestellt wird, ändert sich die DSP-Konfiguration auf dem wiederhergestellten Gerät nicht.

  • Das Wiederherstellen der Konfigurationsdatei von einem anderen Com’X per Fernzugriff über DSP ist nicht möglich.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?