DOCA0036DE-12

Zugriff über den Ethernet-Port mit anderen Betriebssystemen

Sie können für die Ersteinrichtung mit einem anderen Betriebssystem als Windows auf die Com’X-Benutzeroberfläche zugreifen.

Die Standardkonfiguration für den Ethernet-Port 2 des Com’X ist „DHCP-Server“.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS
  • Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal installiert oder gewartet werden.
  • Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Siehe NFPA 70E in den USA, CSA Z462 oder die entsprechenden örtlichen Normen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS
IP-Adressenkonflikt
Schließen Sie keinen Ethernet-Port des Com'X an ein LAN an, wenn der Port für „DHCP-Server“ konfiguriert ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Kommunikationsstörungen führen.
  1. Trennen Sie Ihren lokalen Computer von allen Netzwerken.
  2. Verbinden Sie Ihren lokalen Computer und den Ethernet-Port 2 am Com’X mit einem Ethernet-Kabel.
  3. Öffnen Sie Ihren Webbrowser.
  4. Geben Sie [10.25.1.1] in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    HINWEIS: Standardmäßig ist HTTPS in der Com’X-Konfiguration aktiviert. Der Com’X hat ein automatisch signiertes Sicherheitszertifikat. Deshalb wird bei der Verbindung mit der Com’X-Schnittstelle eine Sicherheitsmeldung angezeigt. Überzeugen Sie sich vor der Bestätigung, dass die Kommunikation mit dem Com’X hergestellt wurde.
  5. Geben Sie den Benutzernamen (Werkeinstellung: admin) und das Kennwort (Werkeinstellung: admin) ein.
    HINWEIS: Bei Benutzernamen und Kennwort wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  6. Klicken Sie auf OK.
    To install a new certificate, see Local Web Server
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?