DOCA0036DE-12

Zugangseinstellungen mit EBXA-GPRS-SIM-Karte konfigurieren

Sie können die EBXA-GPRS-SIM-Karte nur für die Veröffentlichung von Daten verwenden, wenn Sie Daten zur Digital Service Platform exportieren.
This is a poorly formed task and should be rewritten when project/time allows.

Die SIM-Karte ist in das GPRS-Modem integriert. Die Zugangseinstellungen dieses GPRS-Modems werden vom Com’X festgelegt.

Für dieses GPRS-Modem muss die Referenz EBXA-GPRS-SIM ausgewählt werden.

HINWEIS: Statt der EBXA-GPRS-SIM wird die Verwendung eines externen Mobilfunkrouters empfohlen. Unter GPRS/3G-Einstellungen finden Sie eine Liste mit empfohlenen externen 3G-Modems.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?