DOCA0036DE-12

Proxy-Einstellungen konfigurieren

Sie können bei Bedarf die Internet-Proxy-Einstellungen konfigurieren.

Proxy-Adresse und Port-Nummer werden von Ihrem Netzwerkadministrator bereitgestellt oder können unter Internetoptionen eines mit dem LAN verbundenen PC abgerufen werden.

  1. Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Proxy-Einstellungen.
  2. Wählen Sie das Feld HTTP-Proxy-Einstellungen oder HTTPS-Proxy-Einstellungen aus.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen HTTP-Proxy-Unterstützung aktivieren.
  4. Geben Sie Adresse und Schnittstelle des Proxy-Servers in die Felder Proxy-Adresse und Proxy-Port ein.
  5. Wenn eine Proxy-Authentifizierung erforderlich ist, wählen Sie unter Proxy erfordert Authentifizierung die Option Ja aus und geben Sie die Anmeldedaten und das Kennwort für den Proxy ein.
  6. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?