ZigBee-Netzwerk zum ersten Mal erstellen
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ZigBee-Kurzanleitung. Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn für den Com’X bisher noch nie ein ZigBee-Netzwerk erstellt worden ist.
HINWEIS |
---|
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Wenn Sie die Übertragungseinstellung „Hohe
Leistung“ verwenden, dann installieren Sie den ZigBee-Stick
nicht im Schaltschrank oder an der Schalttafel.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Schalten Sie den Com’X aus.
- Stecken Sie den ZigBee-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Com’X ein oder verbinden Sie ihn mit dem Com’X über ein USB-Verlängerungskabel.
- Schalten Sie den Com’X ein und warten Sie, bis die
Spannungsversorgungs-LED grün leuchtet.HINWEIS: Die ZigBee-Stick-Firmware wird zusammen mit der Com’X-Firmware aktiviert. Der Com’X aktualisiert die Firmware automatisch, sobald eine neuere Version verfügbar ist.
- Melden Sie sich beim Com’X an und wählen Sie aus.
Der Bildschirm „ZigBee-Einstellungen“ wird angezeigt.
- Wählen Sie im Feld ZigBee aktivieren die Option Ja aus.
- (Optional) Wählen Sie im Feld Kanal einen ZigBee-Kanal aus. Wenn Sie die Einstellung bei „--“ belassen, überprüft der Com’X alle verfügbaren Kanäle und wählt automatisch einen Kanal für das ZigBee-Netzwerk aus. Normalerweise wird der Kanal mit dem stärksten Signal ausgewählt.
- Wählen Sie im Feld Übertragungsleistung eine der folgenden Optionen aus:
- Standardleistung: Wählen Sie diese Option aus, wenn sich der ZigBee-Stick und alle ZigBee-Geräte an derselben Schalttafel bzw. im selben Schaltschrank befinden.
- Hohe Leistung: Wählen Sie diese Option aus, wenn der ZigBee-Stick über ein USB-Verlängerungskabel am Com’X angeschlossen ist. Sie werden gebeten zu bestätigen, dass sich der ZigBee-Stick weder an der Schalttafel noch im Schaltschrank befindet. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die Einrichtung dauert etwa 60 Sekunden. Wenn das Netzwerk hochfährt, zeigt der ZigBee-Status an, dass das Netzwerk einsatzbereit ist, und die ZigBee-Stick-LED blinkt grün.
Sie können jetzt die ZigBee-Erkennungsfunktion verwenden, um mit dem Netzwerk verbundene Geräte zu erfassen.