DOCA0036DE-12

Warnungsbanner-Einstellungen konfigurieren

So konfigurieren Sie die Warnungsbanner-Einstellungen:
  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Firewall-Verwaltung.
  2. Klicken Sie auf Warnungsbanner-Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Ja, um das Warnungsbanner zu aktivieren.
  4. Geben Sie den Text ein, der auf dem Warnungsbanner angezeigt werden soll.
  5. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?