Benutzerdefiniertes Status-Modell erstellen
- Klicken Sie auf der Hauptregisterkarte auf Benutzerdefinierte Bibliothek.
- Klicken Sie auf +Erstellen links
unten auf der Seite.
Das Dialogfeld Benutzerdefiniertes Modell erstellen wird angezeigt.
- Geben Sie die folgenden Einstellungen ein:
Feld Einstellung Modelltyp auswählen Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Status aus. Modell erstellen Wählen Sie die Basis für das neue benutzerdefinierte Modell aus:
- Neu
- Basierend auf einem benutzerdefinierten Modell
<Basismodelltyp> Wenn das neue benutzerdefinierte Modell auf einem vorhandenen benutzerdefinierten Modell basieren soll, wählen Sie das vorhandene Modell aus, das als Grundlage für das neue Modell dienen soll. Modellbezeichnung Geben Sie die Bezeichnung des neuen benutzerdefinierten Modells ein oder übernehmen Sie die Standardbezeichnung Status_Custom
.Standardwert des Produkts Wählen Sie ein Standard-Versorgungsgut aus, das vom neuen Modell gemessen werden soll. Standardwert für Verwendung Wählen Sie einen Standardwert für die Verwendung des neuen Modells aus. - Klicken Sie auf Erstellen.
Das Dialogfeld wird geschlossen und die Eigenschaftenseite für das neu angelegte benutzerdefinierte Modell wird für die Erstkonfiguration angezeigt.
- Konfigurieren Sie die Signaleigenschaften des benutzerdefinierten
Status-Modells.
Signaleigenschaften
Feld Beschreibung
Signalelement
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das erforderliche Signalelement aus.
Wert für 0
Wählen Sie den Zustand des Signalelements aus, der durch den Wert „0“ repräsentiert werden soll, oder übernehmen Sie den Standardwert.
Wert für 1
Wählen Sie den Zustand des Signalelements aus, der durch den Wert „1“ repräsentiert werden soll, oder übernehmen Sie den Standardwert.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern, um das konfigurierte benutzerdefinierte Status-Modell zu speichern.