DOCA0036DE-12

Kontosperrungsrichtlinie deaktivieren

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Kontosperre aktiviert zu lassen, um das Gerät besser vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
  1. Navigieren Sie zu Firewall-Verwaltung.
  2. Klicken Sie auf Kontosperrungsrichtlinie.
  3. Geben Sie Nein ein, um die Kontosperrungsrichtlinie zu deaktivieren.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?