DOCA0036DE-12

DPWS- und SSH-Dienste deaktivieren

DPWS- und SSH-Dienste sind werkseitig aktiviert. DPWS verwendet einen bestimmten Port zur Com’X-Erkennung und SSH verwendet einen bestimmten Port für den Fernzugriff durch den technischen Kundendienst von Schneider Electric. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Dienste zu deaktivieren, indem die Optionen auf Nein eingestellt werden, und sie nur bei Bedarf zu aktivieren.
HINWEIS: Nach der Deaktivierung des DPWS-Dienstes kann Com’X durch keine anderen Geräte erkannt werden. Es wird empfohlen, die Com’X-IP-Adresse aufzuzeichnen, bevor der DPWS-Dienst deaktiviert wird.

So deaktivieren Sie die DPWS- und SSH-Dienste:

  1. Wählen Sie Einstellungen>Firewall-Verwaltung>Dienstleistungen aus.
  2. Wählen Sie Nein aus, um den DPWS-Dienst zu deaktivieren.
  3. Wählen Sie Nein aus, um den SSH-Dienst zu deaktivieren.
  4. Wählen Sie Änderungen speichern aus, um die Einstellungen zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?