DOCA0036DE-12

Fernzugriff über Cloud Services deaktivieren

Auf ein Com’X-Gerät, das an DSP angeschlossen ist, kann standardmäßig per Fernunterstützung zugegriffen werden. Die Option Fernzugriff über die Cloud aktivieren ist werkseitig aktiviert (EIN). Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Funktion zu deaktivieren, und sie nur zu aktivieren, wenn der Fernzugriff für den technischen Kundendienst von Schneider Electric erforderlich ist.

So deaktivieren Sie den Fernzugriff über die Cloud:

  1. Wählen Sie Wartung > Systemeinstellungen > Anwendungen aus.
  2. Klicken Sie auf AUS, um die Option Fernzugriff über die Cloud aktivieren zu deaktivieren.
Auf den Com’X kann nicht per Fernzugriff über die Cloud Services zugegriffen werden. Die Option Fernzugriff über die Cloud aktivieren kann aktiviert werden, wenn eine Fernverbindung zur technischen Unterstützung erforderlich ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?