DOCA0036IT-12

Server DHCP su Wi-Fi

Quando una chiave Wi-Fi è collegata a Com'X, è possibile configurare Com'X in modo che crei un punto di accesso Wi-Fi.

In tal caso, Com'X crea una rete Wi-Fi con un SSID con lo stesso nome di Com'X ma senza alcuna limitazione dell'accesso (nessuna autenticazione WEP o WPA) in questa modalità. Com'X configura l'interfaccia Wi-Fi con l'indirizzo IP 10.25.2.1.

Com'X avvia anche un server DHCP interno su questa interfaccia Wi-Fi. Consente di assegnare automaticamente un indirizzo IP, conforme al proprio indirizzo, a un dispositivo Wi-Fi configurato per funzionare come client DHCP.

Gli indirizzi IP assegnati da Com'X si trovano nella sottorete 10.25.2.0/24 (a partire da 10.25.2.65, 10.25.2.66, ecc.). Com'X non dispone di funzioni di routing. Di conseguenza, non viene inviato né un Gateway predefinito né un Server dei nomi di dominio da questo server DHCP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?